september 9, 2021
Murrelektronik is al 30 jaar actief in België. Nederland. Het begon als puur service leverancier. Maar vandaag de dag staan installatieconcepten centraal om machinebouwers te helpen van ontwerpfase tot ingebruikname.
“Decentraal denken, oneindig veel mogelijkheden in bekabeling bieden en het optimaal beveiligen van stroomketens. Dat zijn de 3 pijlers waarmee we enorm zijn gegroeid in deze 30 jaar,” vertelt Gert van Dam, directeur van Murrelektronik Benelux. ‘We begonnen in Belgie puur als serviceleverancier. Maar in de loop van de jaren zijn we steeds meer gaan meedenken met de machinebouwers. Frans Haffner, de CEO van Murrelektronik Duitsland, had een ambitieus beeld bij hoe machinebouw moest zijn. Zijn blauwdruk hebben we gepromoot in Belgie. Met succes.”
“Vroeger zat alles van een machine aangesloten op één grote schakelkast, die bestond uit ontzettend veel draden en componenten,” vertelt Van Dam. “Bij Murrelektronik kozen we al snel voor decentralisatie. Alles wat in de kast zat, ging eruit en werd geplaatst op de machine zelf. Met als gevolg dat er minder fouten gemaakt kunnen worden bij het monteren van de machine. En als er een keer een storing is, de fout ook veel sneller gevonden kan worden. Hetzelfde geldt voor het beveiligen van de stroomketens. Was er vroeger kortsluiting? Dan lag de hele productie plat totdat de fout was gevonden. Op onze stroomketens zit een beveiliging, die de machine tijdelijk stillegt. Daarnaast ziet de monteur door onze systemen meteen welk onderdeel vervangen moet worden, waardoor de productie snel weer hervat kan worden. Dat soort innovaties hebben onze groei veroorzaakt.“
“Al vanaf de ontwerpfase denken we mee met de machinebouwer. We helpen met de tekeningen en geven advies over welke onderdelen waar zouden moeten komen. De 2 belangrijkste zaken waarmee we rekening houden, is dat de machine betrouwbaar is en dat de machine zo min mogelijk stilstaat bij een eventuele storing. Ieder bedrijf en iedere machinebouwer met wie we samenwerken heeft andere wensen. We leveren maatwerk en zijn eerlijk. Met als resultaat; een tevreden klant. En daar doen we het uiteindelijk voor,“ stelt Van Dam.
Willemien Rosdorff, één van de eerste medewerkers in de Benelux, werkt nu 34 jaar bij Murrelektronik. “Toen ik hier ging werken, maakte ik de facturen op een typemachine, stonden er dagelijks ongeveer 3 dozen in het magazijn om vervoerd te worden en deden we al het werk met 3 personen. Ik heb Murrelektronik zien groeien. De typemachine heeft plaatsgemaakt voor computers, de 3 dozen zijn inmiddels veranderd in 4 europallets en we zijn uitgegroeid naar een fors bedrijf. Na 34 jaar, kan ik wel zeggen dat er groen bloed door mijn aderen stroomt.“
Speciaal voor het jubileum is er een online spel. Murrelektronik is in Belgie al 30 jaar druk met het leggen van de juiste verbindingen. Nu is het aan de klanten! Maak de juiste verbindingen in het spel en win een helikoptervliegles. Het spel is te vinden op www.murr.nu.
Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten jouw oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je niet even laten stoppen met groeien omdat er…
Networking is the main topic of the Industrial Internet of Things (IIoT). The technology behind Single Pair Ethernet has the potential to drive this topic forward. Murrelektronik…
A new chapter has begun for automation technology specialist Murrelektronik in Austria as it takes up residence at its new address: “Office Park 4” at Vienna AirportCity. The…